请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR470TEVM 主题中讨论的其他器件:DLPC4422
我本周收到了它、并将4422连接到470tecm 和5V 电源。 DMD 似乎什么都没有发生。 我能够与4422通信并加载投影仪文件、然后完成启动界面图像过程。
是否需要另一个电源? 我是否需要跳线配置来设置测试模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我本周收到了它、并将4422连接到470tecm 和5V 电源。 DMD 似乎什么都没有发生。 我能够与4422通信并加载投影仪文件、然后完成启动界面图像过程。
是否需要另一个电源? 我是否需要跳线配置来设置测试模式?
您是否将固件更新为 DLP470TE-FW? 我相信 DLPC4422EVM 默认具有 DLP660固件。
DLPC4422 GUI 用户指南中包含相关说明(位于 GUI 安装目录中)。
所需的唯一电源是 DLPC4422EVM 板的12V 电源。