This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR470TEVM:可以让 DMD 显示任何内容

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/841152/dlpdlcr470tevm-can-get-the-dmd-to-display-anything

器件型号:DLPDLCR470TEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC4422

 我本周收到了它、并将4422连接到470tecm 和5V 电源。   DMD 似乎什么都没有发生。  我能够与4422通信并加载投影仪文件、然后完成启动界面图像过程。

是否需要另一个电源?  我是否需要跳线配置来设置测试模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将固件更新为 DLP470TE-FW?  我相信 DLPC4422EVM 默认具有 DLP660固件。  

    DLPC4422 GUI 用户指南中包含相关说明(位于 GUI 安装目录中)。

    所需的唯一电源是 DLPC4422EVM 板的12V 电源。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移动了跳线并加载了投影仪文件、然后执行了闪存加载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需重复该过程。  无错误。  无启动界面。  USB 通信似乎正常。  


    我只需要在 DMD 上放置测试图形。  我是否需要添加其他连接(灯、LED)才能打开 DMD?

    我可以引入 TI 的设置。  我在 Addison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的第一个注释是确保您已移除 HOLD_BL 跳线和下电上电;它不会在引导保持模式下创建映像。  

    此外、确保开关 SW1 "打开"(请参阅 EVM 用户指南中的图片)。

    您是否能够从各种 GUI 投影仪控制页面读取状态和其他信息?

    您不需要任何灯、LED 或色轮连接即可在 DMD 上获得启动屏幕或测试图案。