请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC200 尊敬的 TI 成员:
DLPC200数据表建议未使用的 Portx_Dx 应连接 到10kΩ Ω 下拉电阻器。 但是、我的客户询问如果未使用的 Port1/2_D0-23直接连接到 GND、是否会出现问题。 您对与 GND 的直接连接有什么意见吗?
此致、
Uryyy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.