This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:用于外部触发输入连接器的电缆

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350, DLPLCR4500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/836711/dlplcr4500evm-cable-for-external-trigger-input-connector

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC350

您好!  

我需要将 DLPC350连接到 Hamamatsu 摄像头。 请告诉我我们打算为该连接器购买哪种电缆(下图、编号6)

谢谢、  

SIS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖并关注 DLPLCR4500EVM。 您很可能需要构建自定义电缆来将 EVM 连接到摄像头。 我建议在 EVM 原理图(发布在参考设计页面 http://www.ti.com/tool/TIDA-00254上)上找到该连接器、然后从电子产品分销商处查找该器件型号。 分配器将列出与该零件匹配的零部件。  

    获得配合零件后、您还需要购买压接件、以创建与连接器配合的自定义电缆。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:  

    感谢您的回答。 如果您能具体告诉我这个6针连接器的电缆名称、我感到非常惊奇。  

    谢谢、  

    SIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SIS、  

    您能告诉我电路板上的连接器编号吗? 我无法通过准确了解您所指的连接器来查找器件型号。  

    您可以在 PCB 的丝印上找到我需要的信息。 它应该就在连接器旁边。

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的快速回复。  为触发器输入连接器在电路板上写入的数字为 J11和 J20。

    我希望这是你要求的。

    再次感谢您、  

    SIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SIS、  

    J11的 PN 为53261-0671。 我在 PN 中包含了指向 DigiKey 页面的链接。 对于此页面、您可以找到匹配产品和压接件。  

    https://www.digikey.com/products/en?keywords=53261-0671

    谢谢、  

    Brandon