This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500图案

Guru**** 782710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC200, DLP5500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/862575/dlp6500-pattern

主题中讨论的其他器件:DLPC200DLP5500

大家好、 我正在使用 DLP lightcrafter 6500开发医疗设备。 规格为:每秒540个图形,1位图形。 但由于存储器有限、它可以加载到400个模式中。 是否有任何解决方案可以将540图形加载到存储器中。 或者是否有任何解决方案可以每秒显示540个图形? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    欢迎访问 TI E2E 论坛

    您能否指定所需的分辨率?

    我建议您使用具有 XGA 分辨率的 DLPC200。 这可以支持高达960个二进制图形@5000Hz

    谢谢

    Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    感谢您的建议。 分辨率规格为1080*1920。 由于 DLPC200用于驱动分辨率 为1024×768的 DLP5500、因此不适合我的情况。 您还有其他解决方案吗?  

    谢谢你。

    Jing Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    您可以每秒加载540个图形、但其中只有400个图形是不同的。 我假设您需要540种不同的模式。

    三是单向的。 使用预存储的图形、将540个图像存储在闪存中、并一次加载400个图像、其余图像用于另一个实例。 这可以在一秒钟内完成、但有以下限制:

    1.在400位模式后显示暂停,因为您需要从闪存加载其余部分

    2.如果您可以使用1,则当您加载其余140幅图像时,如果您的图像不能压缩到低于限制的程度,则图形速率可能会超过1秒。

    无论如何、我们计划提出一个解决方案、以增加存储在更高分辨率下的不同图形的总数

    谢谢

    Sachin