This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP480RE:查找器件型号为1912-1132的 DMD

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP480RE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/845904/dlp480re-looking-for-dmd-with-part-number-1912-1132

器件型号:DLP480RE

您好、E2E、

你好。

我们有一位客户在寻找 TI DarkChip 3 DMD、该 DMD 的分辨率为1920x1200、尺寸为0.95英寸、器件型号为1912-1132。 我们发现的最接近的组件是 DLP480RE、其 DMD 器件型号为1912-513AB。 请参阅数据表上的第11.1.2节"器件标识"。
DLP480RE 产品说明书: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp480re.pdf

器件型号为1912-1132的 DMD 是否确实是 DLP480RE? 并且“513AB”只是与装配体相关的更改吗? 是否有支持此功能的 PCN、我们是否可以向客户提供此功能?

感谢您对此的支持。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    器件型号为1912-1132的 DMD 是我们的 WUXGA 0.95" DMD、TI.com 上未提供。 您提到的另一个 DMD DLP480RE 是我们的0.48英寸 WUXGA DMD、具有相同的分辨率、但完全不同的 DMD。  

    请联系我、o-guevara@ti.com、以便我们可以离线进一步讨论您的请求。

    此致、
    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    感谢您提供相关信息。 我刚就此向您发送了一封电子邮件。  
    电子邮件应来自 TI 客户支持中心。

    谢谢!

    艺术