This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:我是否需要 DLPA100?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA100, DLPC7540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1177814/dlpc7540evm-do-i-need-the-dlpa100

器件型号:DLPC7540EVM
主题中讨论的其他器件:DLPA100DLPC7540

您好!

我正在为 DLP651 DMD 设计 DLPC7540控制器板。  如果我不需要电机控制、是否确实需要 DLPA100?  我看到 DLPA100甚至没有包含电源定序、因此感觉它只用于各种电源。

此外、是否需要外部 MCU 在电源发生故障时通过 I2C 发送"停止"命令?

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、我们的基准中的电源轨需要 DLPA100、因此这是我们经验证的工作方式。 我将检查第二个问题

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7540EVM 在断电时向 DMD 发出停止序列