主题中讨论的其他器件: DLPC6401
你好。 我的第一个问题是、DLP4501是否支持原始分辨率下主动快门眼镜立体视觉3D 的120Hz 刷新率?
第二个问题、是否有适用于此 DMD 的 EVM 或 PCB 模板?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您使用 DLP 论坛! 与 DLP4501配对 的控制器是 DLPC6401。 该控制器支持120Hz 的频率。 您可以 通过此链接访问第三方提供的 EVM。
希望这有助于您的发展。 如果您有任何疑问、请告诉我。
最棒的
~Danny W
谢谢你。
链接会导致页面无效。
1) 1)有一个使用 DLPC6501和相应 LED 控制器的 PCB 参考设计,请访问 www.ti.com/.../toolssoftware 。
但是、我无法找到有关未经修改的设计是否支持120Hz WXGA 立体视频输入的信息。
3) 3)此外、有关使用此参考设计板为 LED 提供多大电流的信息也很好、一些光学引擎制造商使用功率高达20W 的 LED。
4) 4)最后、参考设计 PCB 是否可以接受1080p @ 120Hz 输入并下调至1280x800 @ 120Hz?
由于微镜格式是梯形而不是正交的、因此以原始分辨率发送正交像素、并且在梯形 DMD 上显示会导致细节/分辨率丢失。 发送更高分辨率的正交信号并将其缩放至分辨率较低的梯形图像将会看起来更好。
您好!
很抱歉、此处的链接是第三方 EVM 的完整 URL: http://www.ti.com/tool/DLPC6401DISPLAYEVM
根据您的需求、我不相信6401能够满足您的需求。 您是否了解过我们的4710EVM 1080p 解决方案: http://www.ti.com/tool/tida-01226
或具有720p 解决方案的3010EVM: http://www.ti.com/tool/DLPDLCR3010EVM
这些平台脱离了 DLP 控制器、后者具有更高的灵活性、内置了3D 视频功能。
您好!
DLP6401没有专门用于3D 的功能。 它支持120Hz。 我不确定您需要提供哪些其他信息来支持您的3D 应用。
您参考的 TI 设计实际上并不是一个评估模块。 它更像是设计建议。 未指定 LED 驱动器设置或光学器件。 此外、由于没有视频处理前端、因此需要在外部以30位并行方式进行视频输入。 (请参阅下面的)
因此、如果您正在寻找开箱即用的评估模块(具有标准视频输入)、我会推荐我之前提到的第三方 EVM:
www.ti.com/tool/dlpc6401displayevm
该 EVM 看起来是否适合您的评估目的?
最棒的
~Danny W
谢谢你。
不支持、该 EVM 仅支持2D 120Hz 模式、并且不提供参考设计文件。
我也可以从他们那里购买光学引擎(DMD、LED 和光学器件)、并使用 TI 网站 http://www.ti.com/product/DLP4501/toolssoftware (
顺便说一下、TI 是否有制造并准备向用户销售某些 OEM PCB 的机会? 还是可以帮助制造一些产品?
我现在明白了。 我将向我们的一些设计合作伙伴了解是否有适合您情况的解决方案。 我在 dlpc6401程序员指南中找到 了一个与3D 相关的部分。 您的设计似乎需要一个特殊的 IC、该 IC 将3D 视频转换为 DLPC6401可用的内容。 它还需要对 DLPC6401进行一些配置。 请参见下面的。
当我有更多信息时、我会再给您回复。
最棒的
~Danny W
您好、Francis、
我们的 TI.com 列出了我们的许多设计合作伙伴以及他们专门从事的芯片组。 您应该能够通过以下链接找到您需要联系的人员: www.ti.com/.../support-training.html
希望这对您有所帮助!
~Danny W
网页上的信息需要更新、或者这些公司都不支持 DLP4501 DMD www.ti.com/.../optics-electronics.html