This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DLPC200:将 SPI 与 DLPC200和 DLPC5500配合使用

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/707606/faq-dlpc200-using-spi-with-dlpc200-and-dlpc5500

器件型号:DLPC200

如何使用 SPI 配置 DLPC200控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLPC200具有一个从器件 SPI 端口。 有关使用和使用此接口的命令的信息、请参阅此处、 SPI 命令可通过外部处理器或微控制器发送。

    此外、请查看此 E2E 主题、该主题可解决使用 SPI 时的许多客户问题: