请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4500NIR 主题中讨论的其他器件: DLP4500、 DLPC350
Hallo 大家、
我将使用单色光源处理850nm 左右的波长、我知道适合我的应用的芯片就是 DLP4500NIR、因为 DLP4500在这种红外波长方面存在一些限制(可能是窗口上的可见涂层)。 您是否确切知道其他项(除了此 DLP4500NIR 之外)是否应该安装以使其正常工作(配置和支持固件、光导、数字控制器...)?
我非常感谢您、因为我迫切需要购买用于我的科学应用的系统。
提前感谢。
Paolo