This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:控制视频模式运行的刷新率

Guru**** 681050 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLP4500, DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/706972/dlp4500nir-controlling-the-refresh-rate-of-video-mode-operation

器件型号:DLP4500NIR
主题中讨论的其他器件: DLP4500DLPC350

Hallo 大家、

我将使用单色光源处理850nm 左右的波长、我知道适合我的应用的芯片就是 DLP4500NIR、因为 DLP4500在这种红外波长方面存在一些限制(可能是窗口上的可见涂层)。 您是否确切知道其他项(除了此 DLP4500NIR 之外)是否应该安装以使其正常工作(配置和支持固件、光导、数字控制器...)?


我非常感谢您、因为我迫切需要购买用于我的科学应用的系统。

提前感谢。

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    DLP4500NIR DMD 需要随附 DLPC350控制器、作为完整 DLP 系统的一部分。 为了使用这些组件实现系统设计、我们提供了 DLP NIRscan EVM、该 EVM 可在完整系统中实现此芯片组:
    www.ti.com/.../DLPNIRSCANEVM

    我们还提供了所有设计参考资料、可让您自行创建此系统、或以此参考作为基础创建定制设计:
    www.ti.com/.../tida-00155

    如果您在理解这些参考资料时遇到任何困难、请告诉我。 但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Philippe Dollo