This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:图形图像每秒闪烁一次。 (打开的徽标)不会像所支持的那样继续使用。

Guru**** 657980 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1181611/dlpdlcr230npevm-graphic-image-is-blinking-for-each-second-openning-logo-not-stayed-on-as-suppsed-to

器件型号:DLPDLCR230NPEVM

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

终端客户获得 了编号为的 DLPDLCR230NPEVM  0006435410。

但第一张图形图像(DLP 标识) 每秒封装一次、而不是停留在上面。

TI 日本工程师已经告诉客户;

FPGA 格式(启动? 我相信) LED 不会闪烁。 因此它可能工作不正常。

PROJ_ON 信号可能不稳定。

客户使用的电源是5V3A 或5V4A。 因此 Volatage 不会下降。

您能给我们一个建议吗?

非常感谢。

此致、

Takashi  

T4507502

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    欢迎使用 E2E,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    这一问题以前已经出现过。 您能否说出您的客户端闪存到 EVM 上的固件版本以及它们从何处获取此固件? 此外、我怀疑每次 DLP 标识闪烁时 D_HOST_IRQ 都会闪烁。 是这样吗?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Austin - San、

    非常感谢您的支持。

    是的。 没错。

    固件...我必须向客户核实。

    我想我在这里找到了解决方案。  

    DLPDLCR230NPEVM:闪存初始标识和电路板重置- DLP 产品论坛- DLPRegistered︎ 产品- TI E2E 支持论坛

    但我想知道、

    1.连接6V4A 电源是否正常?

    2.是否有任何解决方案? (如更新固件?)

    非常感谢。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    不用客气。

    1.我不建议您的客户为电路板提供6V 4A 电源。  这很可能会损坏设备。 在尝试之前、请尝试下面步骤2中建议的解决方案。

    2. 是的、  更新的固件映像已于11月上载到230NPEVM 产品页面、以解决此问题。 请将其刷写到 EVM 中、并告知我问题是否得到了纠正。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Austin - San、

    客户表示 好像固件更新需要  Raspberry Pi 4。

    他没有一个。

    我相信 这个用于 Raspberry PI4的评估模块、不是吗?

    我认为他无法从其他操作系统更新固件。

    问题是、

    *他是否可以获得 Windows 操作系统来更新固件?

     

    如果可能、您能告诉我们如何执行该操作吗?

    感谢您的耐心等待。

    此致、  

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    是的、DLPDLCR230NPEVM 的设计目的是将 Raspberry Pi 4 B 型号用作主机处理器。 EVM 产品页面上的 DLPDLCR230NPEVM Raspberry Pi 支持包 在构建时考虑了4B Pi。 此代码可针对其他处理器进行修改、但目前德州仪器不提供官方支持。 Raspberry Pi 是更新固件映像的理想方法。

    可以通过 Windows 应用程序刷写固件、但此过程可能有点困难。 可在我们 的具有 SOIC 削波指南的 SPI 闪存器件常见问题 页面上找到执行此操作的方法。

    我建议将其作为次要选项。 在尝试此操作之前、我建议尝试使用能够提供更多电流的5V 电源为电源供电。

    请告诉我们这些建议是否纠正了该问题。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Austin - San、

    非常感谢。

    所以、

    "我建议尝试使用5V 电源为电源供电、以提供更大的电流"

    这意味着5V4A 可以吗? 或更高(5V4.5A 或5V5A)?

    我相信 是5V4A。 我只是想确保。

    顺便说一下、 这似乎是一种通过窗口实现的简单方法...

    我会告诉他们。 希望它将接近尾声。  

    非常感谢!

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    虽然此主题已关闭、但我想跟进您的问题。

    [引用 userid="425965" URL"~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1181611/dlpdlcr230npevm-graphic-image-is-blinking-for-each-second-openning-logo-not-stayed-on-as-suppsed-to/4454119 #4454119"]这意味着5V4A 正常吗? 超过该值(5V4.5A 或5V5A)?[/报价]

    是的、5V 4A 电源应该能够正常工作。 DLP230PEVM 用户指南 建议的最大电流为4A。 假设电源是恒压电源、EVM 应仅消耗为电路供电所需的电流。 3A 电源可能不足以满足电路板的需求、从而导致电源循环。 我们建议不要使用高于3A 的合理窗口来满足电流需求的任何浪涌、但我们建议仅使用一个小窗口来保护电路板的成本和电势。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Austin - San、

    非常感谢!

    您对我们所有人都很有帮助。

    感谢您的支持。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    不用客气。 我很高兴为你提供帮助。

    鉴于此问题已解决、我将关闭此 TT。 如果出现问题、请随时创建新主题、如果事实证明此问题未得到完全解决、请回复此主题。

    感谢您的业务!

    好的、

    奥斯汀