请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC200 您好!
如您所知、最新数据表中提到并行闪存(JS28F00AP30BF)已停产
数据表中没有建议使用的并行闪存。
TI 有没有计划在未来的数据表中提及推荐的并行闪存?
现在、唯一的选择是找到一些可能与匹配的闪存器件
数据表中提到了"6.11并行闪存接口时序要求"?
如果我们可以使用任何器件型号、请告诉我。
如果数据表中提到过它、这将会非常有帮助、因为它以前是这样的。
此致
巴杜语