This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01473:使用 USB 进行 DLP LCD2000 EVM 通信至 i2c

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/930945/tida-01473-dlp-lcd2000-evm-communication-using-usb-to-i2c

器件型号:TIDA-01473

对于 DLP LCD2000 EVM、能否直接使用计算机上的"USB 转 IIC"和辅助工具直接读取和写入寄存器? 如果是、如何操作?

--------------------

写入时、发送36 0E 00000001

读取时、首先发送36 15 0B、然后读取37个地址4字节

--------------------

写入时没有现象,读取时只有“FF FF FF FF FF”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    只要您遵循为器件指定的 I2C 通信协议 https://www.ti.com/lit/ug/dlpu013a/dlpu013a.pdf 第2.2节 I2C 接口、您就应该能够使用该器件。 您可能需要注意 I2C 总线电压和上拉电阻。

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    这里是当我尝试通过 FPGA I2C 进行测试时、信号分路器中的一些波形

    --------------------------------------------------------------------

    ,36 0B 00 00 01 μ s、但写入0B 时无 ACK

    --------------------------------------------------------------------

    ,36 0E 00 00 01 μ s、但写入最后一个字节时无 ACK


    --------------------------------------------------------------------

    我在 EVM 通电并正常显示后写入命令。 我是否遗漏了任何详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我们将调查您的问题、并尽快回复您。

    谢谢、此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben Yang、

    请参阅 用户指南的第3.2节、确保已连接到 EVM 的正确 I2C 总线。 相关引脚为 P2上的引脚#19和#20 (分别为 SCL 和 SDA)。 此外,您的时钟速率是否为100kHz? 发送这些命令的电压电平是多少?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、Chris!

     

    我犯了有关引脚连接的错误。 我的同事提醒我、我没有将 FPGA 和 EVM 之间的接地端连接在一起。 现在、我可以将 COM 端发送到 EVM。  

    ----------------------------------------------------

    时钟速率为100kHz、电压电平为3.3V LVTTL。 EVM 的电压电平是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    感谢您的反馈。 我将把这个问题标记为已解决。