This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3430:DLP2010

Guru**** 1161110 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010, DLPA2005, DLPA2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1192278/dlpc3430-dlp2010

器件型号:DLPC3430
主题中讨论的其他器件:DLP2010DLPA2005DLPA2000

你好

尊敬的 TI 设计合作伙伴

我们使用的是 DLP2010 (854 * 480) 有关 AR 眼镜的设计、请参阅您官方网站上的 DLP2010 EVM 设计。我使用 DLP3430+DLPA2005芯片设计了原理图、但输入信号是 MIPI_DSI、请帮助查看原理图的这一部分是否正确以及 GUI 安装包下载在哪里?  我单击“安装程序”,但 找不到下载文件。

Sch:e2e.ti.com/.../DLP2010_5F00_VR.pdf

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    请允许我们在几天内 查看您的原理图并返回给您。

    对于 DLP LightCrafter Display EVM GUI、请尝试使用 此处的下载链接。 最新版本为 v7.4。

    此致、

    Lori   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    关于您的原理图、仅显示了 DSI 通道的部分设计。 MIPI 时钟和数据通道似乎来自参考关闭页面。 如果我们看不到与 DSI 前端的连接、则很难验证设计

    此外、DMD HS 引脚似乎保持悬空。 如果在最终设计中出现这种情况、则 DLP2010上不会有像素数据。

    请注意、如果我没有提到此设计的特定部分、则不能说它已经过验证。 我只看了后面询问的原理图部分。

    此致、
    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI_Engineer

    随附的是 DLP 部分的完整原理图、请查看!

    此外、我想问一下 DLPA2000是否比 DLPA2005更适合 AR 眼镜应用?

    我从您的固件选择器中看到此配置、这是否更适合我们的应用?

    通道:

    e2e.ti.com/.../DLP2010_5F00_VRGLASS_5F00_V0_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    DSI 通道的一般设计似乎正确。 该接口很简单、仅需要从 DSI 前端到 DLPC 的走线。 请注意、我尚未检查原理图的任何其他方面、网络名称或 DSI 前端器件的兼容性。 应与 DSI 前端提供商确认路由要求

    使用 DLPA2000或 DLPA2005对于 AR 应用很常见。 通常而言、DLPA2005具有更高的驱动强度、可实现更明亮的输出。 近眼应用可能不需要或不需要这种方法。 我建议查看数据表、以进一步了解任一 PMIC 在您的用例中的优缺点。

    在 Composer 上找到的 AR 版本可能非常适合您、因为它们允许黑暗时间的外观、从而实现亮度控制并通过 LED 降低功耗。 有关这些固件映像的其他信息、请参阅相应的发行说明。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将考虑您的建议