This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:光谱仪应用

Guru**** 1552380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1222604/dlpnirnanoevm-spectrometer-application

部件号:DLPNIRNANOOEVM

大家好、

我们的客户正在考虑将 DLPNIRNANOOEVM 用于光谱仪应用。  在下面、您能帮助我们解答他的疑问吗?

我们已经有了一个光学设计、它将从表面收集反射光并将其耦合到光纤中。 我们是否能够从该汇编模型中删除内置源代码:

www.ti.com/.../DLPNIRNANOEVM

耦合光来自我们的光纤吗? 如果不能在该模块学习、我们能否通过其他模块学习该功能?  我们只需要使用此模块的光栅和检测器部分、而不需要使用源。 理想情况下、我们需要一个具有该频率的系统

在1000nm 至2000nm 的波长区域工作。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    请给我们时间来查看您客户的请求、并与您联系。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    您可以移除内置源并使用光纤模块。 需要注意的一点是、可能需要重新校准 EVM。

    仅供参考、NIRScan Nano EVM 由 Innespectra 制造。 Innoppectra 提供一个已校准的光纤输入模型: https://inno-spectra.hct.tw/en/product

    此致、

    Akhil