主题中讨论的其他器件:DLP4710、 DLPC3479
尊敬的 Ma'am 或先生,
如您所知、我们正在开发基于 DLP4710 DMD 的后端交互式产品。 我们的最终目标是制造基于 DLP4710的家用投影产品。
我们的主要功能之一是通过 I2C 接口配置占空比(RGB)。 我们想知道这种帮助是否可能。
1) 1)首先、我们想知道 I2C 命令的格式是什么?
2) 2)我们如何确定 DMD (作为从器件)如何表示其 I2C 总线地址以及读写位?
3) 3)您能提供一个具体示例吗?
谢谢。