This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP4710EVM-LC:

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1222209/dlp4710evm-lc-dlp4710evm-lc

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP4710DLPC3479

尊敬的 Ma'am 或先生,
如您所知、我们正在开发基于 DLP4710 DMD 的后端交互式产品。 我们的最终目标是制造基于 DLP4710的家用投影产品。
我们的主要功能之一是通过 I2C 接口配置占空比(RGB)。 我们想知道这种帮助是否可能。  
1) 1)首先、我们想知道 I2C 命令的格式是什么?
2) 2)我们如何确定 DMD (作为从器件)如何表示其 I2C 总线地址以及读写位?
3) 3)您能提供一个具体示例吗?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    首先、我可能建议您考虑 DLPC3439/DLP4710显示平台。 这与这个线程所标记的 DLPC3479/DLP4710-LC (光控制) EVM 类似、但光控制型号具备面向光控制应用的功能、例如3D 扫描和机器视觉。 在针对家用投影产品进行设计时、这些功能可能用处不大。

    我们的其中一项关键功能是通过 I2C 接口配置占空比(RGB)。 我们想知道这种帮助是否可能。  [/报价]

    遗憾的是、没有在投影仪运行时调整 RGB 占空比的命令。 通常有三个或四个预编程到器件固件中的占空比、从中可以选择色点。 选择之后、可以通过调节 LED 电流来进一步调节颜色和亮度。

    1)首先,我们想知道 I2C 命令的格式是什么?

    I2C 命令格式可在所选 DLPC 的软件编程人员指南中找到。 对于 DLPC3439 (显示控制器) 、可在2.3.2.1小节中找到。 《DLPC3479 (光控制)软件编程人员指南》 中的信息位于第2.2节。

    2)如何确定 DMD (作为从设备)如何表示其 I2C 总线地址和读写位?

    DMD 没有 I2C 从器件地址。 相反、DLPC 以 I2C 总线上的器件为目标、I2C 总线反过来控制 DMD。 DLPC 地址通常为0x36或0x3A、具体取决于所选的固件。

    3)您能提供一个具体的例子吗?

    例如、请考虑参阅 《DLPC3439软件编程人员指南》 第2.3.46.2小节中的详细写入 RGB LED 使能。 在一个批处理文件中、启用所有 LED 将显示为:

    W 36 52 07

    禁用所有 LED 将显示为:

    W 36 52 00

    此致、

    奥斯汀

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    首先、我可能建议您考虑 DLPC3439/DLP4710显示平台。 这与这个线程所标记的 DLPC3479/DLP4710-LC (光控制) EVM 类似、但光控制型号具备面向光控制应用的功能、例如3D 扫描和机器视觉。 在针对家用投影产品进行设计时、这些功能可能用处不大。

    我们的主要功能之一是通过 I2C 接口配置占空比(RGB)。 我们想知道这种帮助是否可能。  

    遗憾的是、没有在投影仪运行时调整 RGB 占空比的命令。 通常有三个或四个预编程到器件固件中的占空比、从中可以选择色点。 选择之后、可以通过调节 LED 电流来进一步调节颜色和亮度。

          Gang: Reply: 谢谢你的建议。 我们将重新考虑我们的选择。  

    1) 1)首先、我们想知道 I2C 命令的格式是什么?

    I2C 命令格式可在所选 DLPC 的软件编程人员指南中找到。 对于 DLPC3439 (显示控制器) 、可在2.3.2.1小节中找到。  《DLPC3479 (光控制)软件编程人员指南》 中的信息位于第2.2节。

          Gang: Reply: 谢谢你的文件。 这份文件解决了我的问题。

           但是,对于更小的油炸玉米粉末。 您能否对 TI DMD 的以下 I2C 命令进行 OK 或不 OK 的判断?  

          LED 电流的额外响应。  

    1)       0x3A       0x50         0x00

         地址   命令  参数(启用手动调整 LED 电流)

    然后针对 R 沟道电流发送命令。  

     2)      0x3A      0x52         0x01 (使能 R CHANEL LED 电流写入)

    3)      0x3A      0x54         0x03  0x00 0x00     0x00x 0x00 0x00         (设置 R 通道3A;G B 通道保持原始值)

    这些步骤是否正确?  谢谢你。  

    2) 2)我们如何确定 DMD (作为从器件)如何表示其 I2C 总线地址以及读写位?

    DMD 没有 I2C 从器件地址。 相反、DLPC 以 I2C 总线上的器件为目标、I2C 总线反过来控制 DMD。 DLPC 地址通常为0x36或0x3A、具体取决于所选的固件。

           Gang: Reply:  你的答案解决了我的问题。
    3) 3)您能提供一个具体示例吗?

    例如、请考虑参阅 《DLPC3439软件编程人员指南》 第2.3.46.2小节中的详细写入 RGB LED 使能。 在一个批处理文件中、启用所有 LED 将显示为:

    W 36 52 07

    禁用所有 LED 将显示为:

    W 36 52 00

         Gang: Reply:  你的答案解决了我的问题。 不过、在上面的示例中、您可以花几分钟时间。  

         谢谢你。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang、

          Gang: Reply: 谢谢你的文件。 这份文件解决了我的问题。

           但是,对于更小的油炸玉米粉末。 您能否对 TI DMD 的以下 I2C 命令进行 OK 或不 OK 的判断?  

          LED 电流的额外响应。  

    1)       0x3A       0x50         0x00

         地址   命令  参数(启用手动调整 LED 电流)

    然后针对 R 沟道电流发送命令。  

     2)      0x3A      0x52         0x01 (使能 R CHANEL LED 电流写入)

    3)      0x3A      0x54         0x03  0x00 0x00     0x00x 0x00 0x00         (设置 R 通道3A;G B 通道保持原始值)

    这些步骤是否正确?  谢谢你。  

    [/报价]

    命令1和2应该可以正常运行、但命令3无法正常运行有几个原因。 首先、即使禁用了绿色和蓝色 LED、将绿色和蓝色 LED 设置为0也会使控制器默认为固件中编程的最小值。 对于4710EVM-LC 固件、此值为0x5B (91)。 该最小值是由于用于控制 EVM 上光输出的 LED 电流反馈环路上可能会出现 SNR 问题而设置的。 在这种情况下、由于 LED 被禁用、没有实际电流将流经 LED、但如果发出读取 RGB LED 电流命令(0xD2)、这将是返回值。

    其次、更重要的是、设置为红色通道(0x03)的电流值低于最小值。  出于我在上面段落中提到的同样原因、这里能够被设定的最小值为0x5B。 您可能不打算这样做、您的目标是将红色 LED 电流设置为0x0300 (768)。 如果是这种情况、请注意命令是小端字节序、因此应按以下方式发出命令:

    0x3A 0x54 0x00 0x03 0x5B 0x00 0x5B 0x00 0x00

    祝您

    奥斯汀