This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:LM3409Calibration 中的电流偏移

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1214147/dlpc230-q1-current-offsets-in-lm3409calibration

器件型号:DLPC230-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409

大家好、我们使用 DLPC230对 PGU 执行了温度扫描和单位扫描、然后 通过比较它们的.sweep 文件发现了一些不同之处。 我们发现两个扫描文件中都存在 LM3409offset、但 在温度扫描文件中它们都为零、而它们可以随 单位扫描文件中所有 DM 粗调组合的电流限制而变化。

温度扫描:

单位扫描:

相应地、单位扫描中所有 DM 粗调组合的 RGB 消隐电流最大值为1023。

我们认为这种情况下的电流限制不能限制 LED 电流、该电流将影响 LED 寿命。  

我是否不理解这背后的逻辑? 您能告诉我为什么以这种方式设置算法吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li -

    今天是一个美国假日。 我将在星期一更深入地探讨这一问题。

    一般而言、LM3409偏移用于补偿 LM3409的部件间差异。 我们的经验是、该偏移在连续模式下的损害可以忽略不计、在非连续模式下非常有用。

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、期待您提供更深入的答案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li -

    请提供整个校准项目文件、以便我进行调查-这些文件是 TI 帮助调试所有校准问题所必需的。 您正在使用哪个版本的 ACP? 此外、温度和单元扫描是否在同一个 PGU 上执行?

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross -

    1.我们测试了1.60.0.4版 ACP、结果是校准成功率较低。  因此、 我们回滚到 ACP 的1.45.2.0版。

    2.一定是 在同一个 PGU (ACP 的1.45.2.0)上执行了温度和单位扫描

    3.好的,以后我会提供完整的校准项目文件给 emalis !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li -

    请在您发送校准项目文件时告诉我、我们将开始调查。

    谢谢。

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯,你好!

    我已经发送材料由 Emali 和期待您的测量!

    谢谢。

    限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li -

    我的收件箱中仍然找不到电子邮件。 我将会私下向您发送有关电子邮件情况的消息。

    此致、

    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li -我知道您正在 通过 E2E 直接聊天与我的同事进行交谈、因此我将关闭此 TT。 如果需要更多帮助、请随时进行回复。

    此致、

    罗斯