主题中讨论的其他器件:DLPC350、
您好、TI!
在 GUI 中使用视频模式时、如何绕过默认应用的图像增强算法? 是否可以通过任何方法来确保视频帧 的像素精确到像素 、从而使每个像素对应于 DMD 上的微镜?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
在 GUI 中使用视频模式时、如何绕过默认应用的图像增强算法? 是否可以通过任何方法来确保视频帧 的像素精确到像素 、从而使每个像素对应于 DMD 上的微镜?
谢谢!
您好!
欢迎来到 E2E 论坛提出您的问题。
遗憾的是、在视频模式下没有方法。
如果您在 DLPC350数据表中可以看到以下路径、并且只有在图形序列模式下才能绕过任何图像增强算法。
https://www.ti.com/lit/gpn/dlpc350
DLPLCR4500EVM 用户指南提供了有关图形序列模式的更多信息。
https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu011
谢谢。
亚历克斯·陈
尊敬的 Alexander:
感谢您的快速响应。
我要从 DLPLightCrafter 4500 评估模块用户指南(第47页)复制粘贴
"对于不需要这种图像增强功能的其他应用、可以绕过视频处理算法并将其替换为一组特定的位平面"
但是、如果无法绕过这些参数、 是否有任何方法可以 使用可变曝光来执行图形序列并保存/重新加载序列 ?因此、每次我要投影图形序列时、我都不必使用存储的单个图形来构建序列?
您好、克拉拉:
如果您使用的是我们最新的 GUI 版本4.4.1、则可以选择将解决方案另存为 ini 文件、以便稍后上传。 基本上、您可以创建图形序列步骤或在 GUI 中进行的任何更改、所有这些都可以保存并在稍后重新加载、以重新运行您已创建的图形序列。
有关如何创建如此处所示的图形序列的说明、请参阅 DLPLCR4500EVM 用户指南。
您仍需要存储图像、因此请参阅用户指南的第3.5节、您还可以观看此 YouTube 视频以获得良好的概述。
谢谢。
亚历克斯·陈