This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:如何绕过视频处理算法

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350, DLPLCR4500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1215830/dlplcr4500evm-how-to-bypass-video-processing-algorithms

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC350

您好、TI!

在 GUI 中使用视频模式时、如何绕过默认应用的图像增强算法?  是否可以通过任何方法来确保视频帧  的像素精确到像素 、从而使每个像素对应于 DMD 上的微镜?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 E2E 论坛提出您的问题。  

    遗憾的是、在视频模式下没有方法。  

    如果您在 DLPC350数据表中可以看到以下路径、并且只有在图形序列模式下才能绕过任何图像增强算法。  

    https://www.ti.com/lit/gpn/dlpc350

    DLPLCR4500EVM 用户指南提供了有关图形序列模式的更多信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu011

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的快速响应。

    我要从 DLPRegisteredLightCrafter 4500 评估模块用户指南(第47页)复制粘贴

    "对于不需要这种图像增强功能的其他应用、可以绕过视频处理算法并将其替换为一组特定的位平面"

    但是、如果无法绕过这些参数、 是否有任何方法可以 使用可变曝光来执行图形序列并保存/重新加载序列 ?因此、每次我要投影图形序列时、我都不必使用存储的单个图形来构建序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们的团队将仔细研究您的问题、并在下周与您联系。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克拉拉:

    如果您使用的是我们最新的 GUI 版本4.4.1、则可以选择将解决方案另存为 ini 文件、以便稍后上传。 基本上、您可以创建图形序列步骤或在 GUI 中进行的任何更改、所有这些都可以保存并在稍后重新加载、以重新运行您已创建的图形序列。

    有关如何创建如此处所示的图形序列的说明、请参阅 DLPLCR4500EVM 用户指南。

    您仍需要存储图像、因此请参阅用户指南的第3.5节、您还可以观看此 YouTube 视频以获得良好的概述。

    https://youtu.be/RxgmGkNsqvk

    谢谢。

    亚历克斯·陈