主题中讨论的其他器件: DLP650TE、 DLPC7540
您好!
最近、我们开始使用 DLPC7540EVM 控制器板和 DLP650TE DMD。 根据 DLP Display DLPC7540 4K UHD EVM 用户指南(dlpu109)、我们已通过 DLP EVM GUI 成功连接到器件、 并测试/配置了不同的设置并运行它。 本应用手册始终遵循所需的连接和上电过程。 在我们的应用中、我们尝试使用测试图形和启动界面图像、但由于缺乏灵活性(这些论坛上提供的信息)、我们最终在外部显示模式下使用该器件、在 DMD 上投影一些自定义图形。 一切都按预期工作。
在实验室中为测试设置器件后、PC/GUI 突然无法识别器件。 我们尝试使用不同的 USB 电缆、将跳线从 J67位置改回 J9位置以在引导模式下启动。 无论跳线位置(J67或 J9)如何、LED D5、D6、D7和 D15保持通电状态(当跳线位于 J67上时、D15不会闪烁)。 器件无响应、无法由 PC/GUI 检测到。 在我们设置器件时、最初使用了相同的电缆和电源、之后在实验室设置中使用了相同的电缆和电源 -所有元件都未更改。
对于如何恢复与器件的连接、您有什么建议吗?
是否有任何其他可用信息、如何识别问题的来源(DLPC7540EVM 板或 DLO650TE)?
提前非常感谢您的任何帮助!
此致、
Miha