您好、E2E 专家!
你好。
我们有一个激光束、该激光束由 DMD 反射并收集到一个检测器中。
我们有一个高斯强度轮廓激光束。 经过 DMD 光栅扫描之后的整个图像。 我们现在有了强大的衍射光束模式。 反射到 DMD 上的角度错误。 像素分辨率为256x256有效像素每个像素为2x10.8um 方形。
微镜是否具有其自身的重量、因此必须根据反射镜的重量/重力来定位 DMD 镜?
我们发现、如果我们倾斜 DMD 45度、使得所有开启光和关闭光都可以位于同一个水平平面上、但我们发现、相对于 DMD 窗口法向的开启和关闭角度不再是+和–12度。 因此、我们怀疑 DMD 的位置/倾斜角必须完全跟随镜片、否则镜的重力将改变 DMD 镜片的手电筒和工作状态。
此外、您能否为 LabView 提供 DMD 驱动程序
DMD 窗口材料是什么
其是否具有1550 nm 的红外涂层
入射角如何影响 DMD 窗口的传输?
我可以移除前窗吗?
软件的可靠性。 我在哪里都找不到。