This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4430:请求更多信息

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP800RE, DLPC4430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1238374/dlpc4430-request-for-more-information

器件型号:DLPC4430
主题中讨论的其他器件:DLP800RE

我们想考虑将 DLP800用于新设计、但我无法详述 DLP4430硬件和软件或任何用户指南

谢谢
阿里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arik:

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您继续使用我们的服务!

    您需要特别查找有关 DLP800RE 或 DLPC4430的哪些信息?

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maxine

    任何程序员指南和 EVM 原理图都有助于

    阿里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arik:

    DLP800RE 和 DLPC4430是在 EVM 之前发布的。 因此、正在准备原理图以便在第三季度(10/1)结束时发布。

    同时也会发布程序员指南。

    如果需要之前,我们一定可以在论坛之外帮助您,并与我们的营销团队联系。

    此致!

    亚伦 B