主题中讨论的其他器件:DLPLCR4500EVM
您好!
我目前正在从事一个项目、根据您网站上提供的 GUI 源代码、我要使用 python 和 MATLAB 与 DLP4500EVM 进行通信。 我想将图像从我的计算机发送到 LightCrafter 以供显示、不使用 HDMI 连接、而只使用 USB 连接。 在 GUI 源代码中、有一些编程模式使用的函数、包括一个将数据上传到 LightCrafter 的函数。 我想确认一下、这样可以将图像发送并存储到 LightCrafter、而无需在 GUI 中重新上传整个固件、在这种情况下、应该设置存储器中的地址、 以及关于要使用的命令、应遵循什么程序。 否则,如果不可能这样做,也许可以推荐另一个? 我知道该线程 https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/198396/matlab-and-dlp-lightcrafter-load-static-image 以及该相关工程 https://github.com/fglichttechnik/TI-DLP-LightCrafter 、它允许将 bmp 图像发送到 LightCrafter、但却不会将图像实际上传到似乎的闪存。 那么、使用 DLP4500EVM 也是可以做到的、因为它与我在 MATLAB 中想做的事情非常接近、 但是、与我当前使用的 LightCrafter 型号不同、因为它似乎使用不同的连接协议(对我的型号使用 TCP/IP、而不是 USB)。
提前感谢您投入宝贵的时间给予解答。
恭敬敬敬
罗曼