请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3436 主题中讨论的其他器件: TIDA-080009、 DLPA2005、 DLPDLCR230NPEVM、TIDA-080003
RC 滤波器中的 PWM 用作比较器的基准电压、并充当 DLPC3436的"ADC"、方法是根据 DLPC2005内的多路复用器选择并发送到比较器的输入源之一收集 COM_OUT。
根据 TIDA-080009 (0.23 1080p EVM) 参考设计、PWM_IN 为 NC、但 COM_OUT 连接到 DLPC3436。
是否仍在使用 DLPA2005 ADC 功能? 如果 DLPC3436中没有 PWM_IN、如何使该函数正常工作?