您好、Gary、
您能详细说明齐纳二极管 D1的功能吗?
穆尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../DLPLCR9000_5F00_DMDBOARD_5F00_P9_5F00_WQXGA_5F00_TYPE_5F00_A_5F00_1-_2800_1_2900_.pdf
我指的是随附原理图的第4页。
在正常的使能关闭状态下、我们为何需要通过12 Ω 电阻器将 VOFFSET 连接到齐纳二极管。
谢谢。
穆尼
尊敬的 Fizix:
这是我的理解。 选择12欧姆将 Voffset 的输出电容器(C13, C14)上存储的能量放电得足够快。( RC 时间常量高)
为 Vbias 和 VRESET 电源轨应用相同的12 Ω 电阻、确保其放电率与 Voffset 相同。 (以实现正确的断电顺序)。
但我感到困惑、为什么齐纳二极管仅在 Voffset 轨上使用。
谢谢。
穆尼