This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500 LED 电流

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM, DLP4500, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1245585/dlp6500-led-current

主题中讨论的其他器件:DLP4500DLPC900、DLPLCR4500EVM

您好!

我想了解 DLP6500的相关信息。 在 DLP6500软件的"System Settings"- LED  Control - LED Current 中、有一个选项可以选择0至255的值、我想知道这些数字是什么意思、以 mA 为单位?  在 DLP4500等其他版本的 DLP 中、手册中有一个公式、说明我们如何在公式中放入0-255范围内的数字、然后获取以安培为单位的电流、但在 DLP 6500中未指定该值。 如果我选择"Invert  PWM"选项、以 mA 为单位的结果电流会发生什么情况?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omair:

    这会创建一个表示0-255值的 PWM。  您的 LED 驱动器需要是支持 PWM 的驱动器、并将使用此值来根据它可以设置的最大电流来设置电流。  一些驱动器使用反相值、因此0表示最大电流、255表示无电流。  在这种情况下、您可以选择"Invert PWM"。

    基于 DLPC900控制器的 EVM 没有自己的光源引擎。  用户可以自行选择和实施具有自己需要的功能的通信协议。

    对于 DLP4500、我相信您指的是 DLPLCR4500EVM、它包含光源引擎、因此在模块中包含一个 LED 驱动器。  在这种情况下、有一个公式显示了设置 PWM 的关系以及 EVM 中 LED 将运行的电流是合理的。   

    我希望这对您有所帮助。

    菲齐克斯