This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030-Q1:从 TMS320F2803x Piccolo SPI 和 DLPC120 SPI 接口读取并验证 VLED 电流和电压

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1252121/dlp3030-q1-read-and-verifying-vled-current-and-voltage-from-tms320f2803x-piccolo-spi-and-dlpc120-spi-interface

器件型号:DLP3030-Q1

大家好、我正在尝试通过 TMS320F Piccolo 和 DLPC120对 VLED 电压和电流(C5h)执行读取 SPI 命令。 我将获得4+4字节的原始数据(电压和电流)。  

我使用了"DLPCU061_piccolo_SW_Guide_2018"中提到的浮点转换、但无法读取任何正确的电压或电流值。  即使我更改输入电源或更改亮度、我也看不到任何电压或电流变化。

我还需要知道、如何测量实际测量值并与获取的原始值进行比较。 我们的目标是 读取过压和过流、如果有任何其他读取方法、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术。

    在我们了解如何解释这些数据时、您是否愿意分享您收到的原始数据?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    我将得到以下针对电压和电流的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您提供的信息!  

    我们将对此进行深入研究、并在几天后与您联系。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lori Wang:

    上述查询是否有任何更新?

    我参考了"DLPC120 Automotive control program"软件的帮助部分、在 Lua 脚本文档下、我们发现需要按 下图所示配置 ASIC 芯片的寄存器。

    请分享更多相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们可以重复这个问题,我们还注意到 HUD_GerLEDVI ()的 lua 函数可能无法正常工作。 很遗憾、我们目前没有解决此问题的计划。  

    对给您带来的不便深表歉意。   

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    上述响应的情况如何、这是一个有效的响应吗? 基准电流和电压会发生变化。 我们尝试了改变输入电压以及亮度、响应是不变的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Austin/Lori
    需要快速支持。 我们在此滞留、无法继续。
    再次提供问题摘要。
    我们的 HUD 使用 SPI 连接到 TMS320 F28023。
    对 TMS320F Piccolo 和 DLPC120中的 VLED 电压和电流(C5h)使用 SPI 读取命令、如下所示。
    我将获得如下所示的4+4字节原始数据(电压和电流)响应
    如果电源电压从8.5V 变为18V、则上述值不发生变化。  不清楚数据是否正确。
    我们始终看到相同的值。
    您是否可以支持为什么值不更改以及需要的任何其他设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我们在 TI EVM 上进行了测试、并复制了与您提到的相同的行为、即读取 LED 电压和电流命令0x62不变。  遗憾的是、我们没有解决此问题的简短计划。  

    如果您担心 LED 电流会超过限值、那么按照设计说明、参考设计中提到了 RGB LED 的3.3 A 限值。  

    此致、

    洛里