器件型号:DLPR910
你好。
对于 DLPR910即将停产的最新公告、我有几个问题
-使用 以下链接中给出的闪存移动主 SPI 模式的说明: https://www.ti.com/lit/er/dlpt030/dlpt030.pdf?ts = 1689870545882
-在上面的链接文档中提到了 DLPLCRC910EVM 设计的基础。
-查看文件,一些不确定性上升。 的 DLPLCRC910EVM。 我对连接有一些问题:
- FLASH CSn
-由 DLPC910引脚 AA10控制,即 DLPC_I2CADDR_SEL....这是怎么可能的? 我的设计中还有两个 DLPC910、因此、为了使能 CSn、它们将具有相同的地址?!
- CSn 也可作为连接到引脚 N18的选项(EVM 电路原理图中的 CS_B_0 -未组装)...但根据 DLPC910数据表、这个引脚被定义为 GND... ?!!!
-为什么目的这个选项?
-哪一个是正确的? CS_B_0或 GND?
-谁应该控制 CSN ?
-闪存 DIN
-在 EVM 原理图中,此引脚由微控制器 GPIO 控制,它也被路由到保留的 DLPC910引脚 AA9。 您能解释一下吗?
- 我应该如何编程闪存?
在 EVM 中,可以通过 GPIO 或连接器
-勘误表中规定"终端客户将在 PCB 组装前或组装后通过 Xilinx 工具对 SPI 闪存进行编程"
- 它的意思是 Vivado 吗? 如果我有 FPGA 和闪存(非 TI 相关)要共享 SPI、只需使用不同的 CSn?
-你推荐/使用任何工具从连接器编程它?