This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:MSL 级别信息

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1258359/dlp9500-msl-level-information

器件型号:DLP9500

您好!

我有一个客户使用 DLP9500BFLN 并发现 MSL 为 NC-NC-NC 级。 这是什么意思?

客户需要如何存放这些器件? 您是否有可以解释的相关文档?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,  

    感谢您与我们联系并使用 E2E 论坛!  

    MSL 等级 NC-NC-NC 表示没有潮湿等级 、因为水分不能进入封装。  这就是为什么 DLP9500BFLN DMD 的 MSL 等级为 N/A 的原因。 要查看更多信息、请参阅 塑料封装湿度引起开裂 和 MSL 等级/回流焊 应用手册。  

    此致!

    特里斯坦·波特通