您好!
关于 DLP4710EVM-LC 的使用、我有两个问题。
我们的 DLP4710EVM 无法正常工作。 当我们插入电源线时、风扇开启、INTZ 和 D43保持开启、但当我们按下绿色的 ON/OFF 开关时、仅 LED D33保持开启约3秒钟、而其他 LED (D34、D36)保持关闭。 但 INTZ 重新开启。 投影灯在大约3秒后关闭。
2.是否可以将2D 图像加载到内部图案中? 如果没有、我们如何使用内部图案投射预录视频?
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
关于 DLP4710EVM-LC 的使用、我有两个问题。
我们的 DLP4710EVM 无法正常工作。 当我们插入电源线时、风扇开启、INTZ 和 D43保持开启、但当我们按下绿色的 ON/OFF 开关时、仅 LED D33保持开启约3秒钟、而其他 LED (D34、D36)保持关闭。 但 INTZ 重新开启。 投影灯在大约3秒后关闭。
2.是否可以将2D 图像加载到内部图案中? 如果没有、我们如何使用内部图案投射预录视频?
感谢你的帮助。
您好!
欢迎来到 E2E 论坛,感谢您关注 DLP技术。
1.您能否确认您是否按照 《DLP4710EVM-LC 用户指南》第6节中的所有步骤操作? 在您的描述中我没有看到提及开关 SW28。 是否在电源循环之间将其设置为打开/关闭? 所用电源的额定值是多少?
2. 2D 图形只能通过外部接口使用。 由于数据存储所需的存储器、预录视频无法存储在 EVM 中。 这需要由视频前端提供。
此致、
奥斯汀
您好!
欢迎您使用帮助。
虽然您的电源符合电压标准、但它不符合 EVM 的最小额定电流。 DLP4710EVM-LC 用户指南的第6节 说明了对19V、4.74A 电源的要求。 EVM 可能会覆盖电源。 DLP 电路将检测到这种情况并自行关断以保护硬件。
请尝试使用额定电流更高的电源、然后告知我们问题是否已解决。
此致、
奥斯汀
您好、用户:
您是否已经厌倦了在 DLP4710EVM-LC 产品页面上使用最新固件再次刷新 EVM? 如果不是、请尝试在编程时通过 GUI 重新刷写 EVM、并且仅切换 SW28、而不按下 SW21。
请告诉我们、这是否可以解决您的问题。
此致、
洛里