This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:无法连接到 DLP5530-PGU-Q1-EVM

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1262288/dlpc230-q1-can-not-connect-to-dlp5530-pgu-q1-evm

器件型号:DLPC230-Q1

您好、我们已经购买了 DLP5530-PGU-Q1-EVM、它以前运行良好。 但我今天尝试使用 DLPC230控制程序1.8内部版本1242进行连接时出现了错误。 上电时不投影图像。

那么、您能否找到问题或引导我们找到问题? 需要时如何修复 EVM? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hui Zhu、您好!

    感谢您与我们联系。

    您能否分享"错误历史记录"页面中列出的错误? 这将使我们了解问题到底是什么。

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下所示、I faild 连接 DLPC230与 SPI,。 错误历史记录为空。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 SPI 向 DLPC230发送命令时似乎没有重放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hui Zhu、

    我看到控制程序正在识别 Cheetah。 您可以查看以下几项内容:

    1. SPI 连接设置-与控制器 PCB 开关设置相匹配。 请参阅 EVM 用户指南(表4)
    2. 检查 PROJ_ON 开关是否打开。

    如果以上建议不起作用、请告诉我。

    谢谢!
    此致、
    艾什瓦里亚