主题中讨论的其他器件: DLP6500FYE
尊敬的先生/女士:
我希望这条消息能让您满意。 我联系以请求您帮助、解决我遇到的与从 Vialux 购买的 DMD 模块 V-6501相关的问题。
当在重复频率为1kHz 的 FS 激光源下使用 DMD 芯片(DLP6500FLQ、A 型 DMD)时、我注意到 DMD 窗口发生了明显的变化。 具体来说、窗口的透明度较低、表现出每隔几秒发生变化和退频的圆形、从而导致输出光的闪烁和显著失真。 有趣的是,这种效果是可逆的;一旦激光关闭, DMD 窗口恢复其透明度和平坦度。
当激光功率约为200mW 或以上、激光束尺寸约为1cm 时、问题似乎就会显现出来。 降低激光功率可以减轻这种影响、但不能完全消除这种影响。 值得注意的是、此问题似乎与 DMD 模式无关。
作为背景、我们之前使用了 TI 的其他 DMD 6500模块(DLP6500、DLP6500FYE 的芯片类型)、即使是在高达3W 的激光功率下、也没有遇到此问题。 我从技术数据中注意到、两个模块的窗口厚度不同(A 型 DMD 为3mm、DLP6500FYE 为1mm)、并且它们使用不同类型的玻璃(V-6501为 Corning 7056、DLP6500FYE 为 Corning Eagle XG)。
尽管研究了 TI 提供的热评估数据、但温升似乎仍低于我的实验条件下的阈值。
鉴于此高速 DMD 模块在我们的光学系统中起着至关重要的作用、我们必须了解如何正确地将其用于 FS 激光器。 我非常感谢您能提供任何见解、建议或潜在解决方案。 如有需要,我可以提供其他资料,供你参考。
非常感谢您对这一问题的关注。 我热切期待您的回答。