This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:投影一系列图案时相机采集的第一个图像的异常亮度(较暗)

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1261225/dlplcr4500evm-abnormal-brightness-darker-of-the-first-acquired-image-by-the-camera-when-projecting-a-sequence-of-patterns

器件型号:DLPLCR4500EVM

LightCrafter 4500可触发摄像机来采集图像。

在图形序列模式下、LightCrafter 4500可投射一系列图形、相机捕获的第一个图像始终是较暗的。

有时、捕获的图像数量会小于 投影的图形数量。

以前在相同的 LightCrafter 4500上使用相同的设置时不会出现问题、但最近发生过此问题。

我已经在另一个 LightCrafter 4500上测试了相同的设置、没有任何问题。

是硬件问题吗? 如何 解决?

这里是一些数据。 LightCrafter 4500正投影条纹。 下图显示了相机捕获的前五幅图像。 您可以看到第一个图像比其他图像要深得多。

下面是采集的第一张图像。

下面是采集的第二幅图像。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jionger Liu:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    您能否提供点击"保存"解决方案时生成的.ini 文件、以便我可以在 GUI 中查看您正在设置的确切设置。

    您是否已确保触发设置与正在使用的特定摄像头兼容?

    您能否介绍 LED 延迟控制或尝试调整该参数? 请参阅用户指南的第3.3.5节、如果 LED 略微延迟、也许这就是为什么第一个图像会变成调光器的原因?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex Chan:

    感谢你的帮助。

    请查看下面的.ini 文件。

    appConfig.version.SUBMINOR 0x0;
    AppConfig.version.minor 0x0 ;
    appConfig.version.major 0x3;
    default.firmware_tag 0x0;
    default.autostart 0x0;
    DEFAULT.DISPMODE 0x1;
    default.short_flip 0x0;
    default.long_flip 0x0;
    default.trig_out_1.POL 0x0;
    default.trig_out_1.rDELAY 0xbb;
    default.trig_out_1.FDELAY 0xbb;
    default.trig_out_2.POL 0x0;
    default.trig_out_2.width 0xbb;
    default.trig_in_1.delay 0x0;
    default.trig_in_2.POL 0x0;
    default.red_strobe.rdeLAY 0xbb;
    default.red_strobe.fdeLAY 0xbb;
    default.grn_strobe.rdeLAY 0xbb;
    default.grn_strobe.fDELAY 0xbb;
    default.blu_strobe.rdeLAY 0xbb;
    default.blu_strobe.fDELAY 0xbb;
    DEFAULT.INVERTDATA 0x0;
    default.testPattern 0x1;
    DEFAULT.LEDCURRENT_RED 0x97;
    DEFAULT.LEDCURRENT_GRN 0x78;
    DEFAULT.LEDCURRENT_BLUD 0x7d;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_EXPENSE 0x208d;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_PERIOD 0xc350;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_MODE 0x3;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG TRIG_MODE 0x1;
    DEFAULT.PATTERNCONFIG.PAT_REPEAT 0x1;
    default.PATTERNCONFIG.NUM_SPLASH 0x13;
    DEFAULT.SPLASHLUT 0x9 0xA 0xb 0xc 0xd 0xe 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1a 0x1d 0x1E 0x1f 0x20;
    default.PATTERNCONFIG.NUM_LUT_ENTRIES 0x5f;
    default.PATTERNCONFIG.NUM_PATTERNCONFIG 0x5f;
    DEFAULT.SEQPATLUT 0x67808 0x27808 0x27800 0x27800 0x27804 0x27808 0x27808 0x27808 0x27808 0x27800 0x27800 0x27804 0x67808 0x27808 0x27800 0x27800 0x27800 0x27800 0x27804 0x27808 0x27808 0x27808 0x27808 0x27808 0x27800 0x27800 0x27800 0x27804 0x27804 0x67808 0x27808 0x27800 0x27800 0x27804 0x27804 0x27808 0x27808 0x27808 0x27808 0x27808 0x27808 0x27808 0x27808 0x27804
    DEFAULT.LED_ENABLE_MAN_MODE 0x1;
    default.man_enable_RED_LED 0x1;
    default.man_enable_GRN_LED 0x1;
    default.man_enable_blu_LED 0x1;
    DEFAULT.PORTCONFIG.PORT 0x0;
    DEFAULT.PORTCONFIG.bpp 0x1;
    DEFAULT.PORTCONFIG.PIX_FMT 0x0;
    DEFAULT.PORTCONFIG.PORT_CLK 0x0;
    DEFAULT.PORTCONFIG.ABC_MUX 0x4;
    DEFAULT.PORTCONFIG.PIX_MODE 0x1;
    DEFAULT.PORTCONFIG.SWAP_POL 0x1;
    DEFAULT.PORTCONFIG.FLD_SEL 0x0;
    peripherals.I2CADDRess[0] 0x34 ;
    peripherals.I2CADDRESS[1] 0x3a ;
    peripherals.I2CBUSYGPIO_enable 0x0;
    peripherals.I2CBUSYGPIO_select 0x0;
    DATAPATH.SPLASHSTARTUPTIMEOUT 0x1388 ;
    DATAPATH.SPLASHATSTARTUPENABLE 0x0 ;
    MACHINE_DATA.COLORPROFILE_0_BRILLIANTCOLORLOOK 0x0 ;

    我非常确信 触发器设置与使用过的相机兼容。 因为它们早期就能很好地工作  、而且还能与另一个 DLPLCR4500EVM 协同工作。

    至于 LED 延迟控制、我尝试调整参数、 但问题仍然存在。

    此致、

    刘炯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jionger Liu:

    感谢您提供 ini 文件,我们将进一步探讨此问题。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jionger Liu:

    您是否也要使用二进制固件文件?

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alex Chan:

    是的、请单击以下链接下载.bin 文件。

    https://1drv.ms/u/s!AqYSrBo4niBWgexjsXINtwfaDXeJNg?e=X1U7JD

    如果您无法下载、请告知我。

    谢谢。

    刘炯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jionger Liu、

    非常感谢、我下载了它、并将进一步研究此问题。

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jionger Liu、

    您是否曾尝试将摄像头连接到 DLPLCR4500EVM 上的另一个触发信号、行为是否仍然相同?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 陈永祥:

    感谢你能抽出时间。 我们当前正在使用触发器输出1。 您是指 连接 摄像头以 触发输出2吗? 我们还没有这样做。 我会 在几天内尝试一下、并向您提供结果。

    此致、

    刘炯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jionger Liu、

    是的、请查看您是否可以连接摄像机以触发2、看看它是否有任何变化。

    谢谢。

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 陈永祥:

    抱歉。 发生了一件奇怪的事情。 此问题在没有改变任何内容的情况下自行消失。 我不知道为什么会发生这种情况。 如果此问题再次出现、我将使用触发器输出2测试硬件。

    我还有一个问题。 Dose TI 会为 DLPLCR4500EVM 提供损坏的维修服务?

    感谢您的观看。

    此致、

    刘炯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jionger Liu:

    很高兴听到该系统现在正在工作、这确实很有趣。

    很遗憾、我们不提供维修服务、我认为 EVM 的保修期为90天。  https://www.ti.com/legal/terms-conditions/terms-of-sale/china.html

    我将关闭该 TT、如果再次出现问题、请随时创建新的 E2E TT。  

    此致、

    亚历克斯·陈