请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP2021-Q1 主题中讨论的其他器件:DLP2010
大家好、
我在数据表中没有找到任何澄清 DLP2010 DGP 系统闪存大小的信息、但我们的 EVM 具有一个2Gb 闪存。 我们只能支持2Gb 大小的闪存? 我的客户希望可以扩展到4Gb。 有可能吗?
苏菲
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在数据表中没有找到任何澄清 DLP2010 DGP 系统闪存大小的信息、但我们的 EVM 具有一个2Gb 闪存。 我们只能支持2Gb 大小的闪存? 我的客户希望可以扩展到4Gb。 有可能吗?
苏菲
Sophie、您好!
我与我们的系统工程师交谈过、他提到了以下内容:
仅制造高达2Gb 的 SPI NOR 闪存。 如果客户希望使用4Gb、他们需要在两个2Gb 闪存之间多路复用。
由于位平面被解压缩并直接从 SPI 闪存流向 DMD、因此 SPI 闪存的速度会影响 DMD 的加载时间。 为了满足最低负载时间要求、需要高速八通道 SPI NOR 闪存来保持大于300MB/s 的传输速率。
下面是建议的设计:
此致、
亚历克斯·陈