请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP6500FYE 当激光二极管的输出光被准直并照射到 DMD 时、
来自 DMD 的几个反射光的图像似乎重叠。 这可能是什么原因呢?
我使用的是 DLP6500FYE
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当激光二极管的输出光被准直并照射到 DMD 时、
来自 DMD 的几个反射光的图像似乎重叠。 这可能是什么原因呢?
我使用的是 DLP6500FYE
谢谢你。
尊敬的 Yoshitaka-san:
这是相干激光衍射而产生的、用于照亮 DMD 的二维光栅。
这些阶数存在于角度空间中、因此随着距离 DMD 的距离越来越远、它们应该会分离。
如果您使用成像镜头、则应该能够在屏幕上将它们重新收敛为 DMD 表面的单个图像。
要更好地了解这一点,请参阅应用手册: 使用采用 DLPDMD 技术的激光器
菲齐克斯