This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:DMD 没有投射图形、也没有显示错误消息

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM, DLPC350, SN74HC21
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1277758/dlp4500nir-dmd-is-not-projecting-patterns-with-no-error-messages

器件型号:DLP4500NIR
主题中讨论的其他器件:DLPLCR4500EVMDLPC350SN74HC21

大家好!


我的 DMD 工作非常好、直到它突然由于某种原因停止工作。 后视镜处于停止位置、且似乎未打开或关闭。 我尝试过上传不同的固件、使用不同的端口、重新启动 PC、以及使用 GUI 和电源旁边的白色按钮来复位 DMD。 GUI 上没有错误消息。 我知道镜片可以移动、因为当我选择待机电源并返回到视频模式时、镜片会移动。

当我将 DMD 从无聊的 led D16灯移开时,当我使它再次接近无聊时,它会关闭, DMD 闪烁(镜子在打开位置),并再次回到停车位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    以下是一些问题、用于进一步调试瞬态发生器的

    这是 TI.com 提供的 DLPLCR4500EVM、还是您自己的电路板设计?

    您使用的电源是什么以及电压/电流规格? 根据用户指南、TI 建议使用电压为12V、电流为6-7A 的电源。

    可以检查板上的这些 LED 吗? 电压是多少?

    让我进一步探究 D16 LED。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、这就是 DLPLCR4500EVM。 我只是把它拆除到你在照片中看到的组件。

    电源遵循用户指南。

    D4闪烁、D7亮起。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    我在原理图中进一步研究了 D16、您可以在其中找到包括原理图在内的所有设计文件: https://www.ti.com/tool/DLP4500-C350REF

    D16是红色 LED、由 POSENSE 信号通过 FET 进行控制。

    以下是 DLPC350数据表中 POSENSE 的简要说明。

    POSENSE 是所有连接到 SN74HC21与门的各种电源轨检查的输出。

    如果其中一个输入为低电平、则会导致 POSENSE 变为低电平、然后点亮红色 LED D16、指示低于运行电压。

    您可能必须围绕进入  SN74HC21和门的各种输入信号进行探测、还可以仔细检查电路板上的电源轨、以查看是否有压降或不正确的信号。

    我还将仔细检查柔性电缆及其上的 DMD 的连接、因为您说过您正在移动该电缆、导致 D16红色状态 LED 亮起。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    D16仅在我移动 DMD 时打开、否则它会关闭。 尽管它是关闭的、DMD 仍然没有投射图形。

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    我会查看以下内容。

    1.

    我会检查以下电源信号。 所有这些都与 DMD 输入电源信号或电源轨相关、并首先确保它们都符合规格。

    2.

    您还能发送您的 GUI 设置图片吗。  我假设 LED 电流值不为零。

    您也可以点击"保存解决方案"、这样会将当前所有的 GUI 设置保存在 INI 文件中、并且您是否也可以将该解决方案发送给我。  

    3.

    如果您还没有尝试过基本固件版本4.4,可以尝试重新刷新它: https://www.ti.com/tool/DLPR350

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    我将由于不活动而关闭此帖子。 如果您还有任何问题、请创建新的 E2E 帖子。

    谢谢。

    亚历克斯·陈