This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900EVM:GUI 显示已断开连接

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1284411/dlplcrc900evm-gui-shows-disconnected

器件型号:DLPLCRC900EVM

您好!

我认为存在与以下内容类似的问题:https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1105207/dlplcr67evm-usb-device-not-recognized

通电后、我的 DLP9000EVM 的所有正确指示灯亮起并显示图形序列。 但是、在 Lightcrafter GUI 中、它显示设备"已断开连接"。 在"动态图形"模式下一切都运行正常、因此我唯一想知道可能出现了什么问题的是、图形模式在器件断开电源之前不会"停止"。 按照上面链接的论坛提供的建议、我连接了 J12 HOLDBoot 跳线并为器件通电、但在 GUI 中仍保持断开状态。 非常感谢为这个问题提供任何帮助。

谢谢!

卡蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katya:

    感谢您联系并使用 E2E 论坛! 现在我将让我们的一名团队成员与您联系、他们将尽快与您联系。

    此致!

    特里斯坦·波特通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我通过重新启动我的笔记本电脑实际上能够使它正常工作。