主题中讨论的其他器件:DLP5530S-Q1、 DLP3030-Q1、DLP3020-Q1
您好!
我注意到有许多类似标题的 DLP 产品可用于 HUD 开发。
现在我想问一些有关产品的问题: DLP4620S_Q1和 DLP5530S-Q1。 您的网站上说过它们只能用于 HUD 开发、 它们之间有什么区别?
他们的尺寸是什么 LX W X H? 它们 是否与 RGB 激光二极管系统一起销售? 如果是、什么是 RGB 激光波长? 如果没有、这是否意味着我们需要购买激光二极管模块、设计我们自己的准直和膨胀或波束成形系统?
b 产品: DLP3030-Q1和 DLP3020-Q1、它们之间有何差异? 也同样的问题与一个产品? A 乘积和 B 乘积之间的区别是什么?
或者、您可以建议使用元件构建基于 DLP 技术的 PGU 系统以用于 HUD 应用? 谢谢你。