请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP2000 主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LC、 DLPLCR4500EVM
大家好!
我是一名专业从事光调制系统的博士生。 我的目标是在使用 DLP2000芯片进行实验期间以640nm 的波长调制激光器。
我有兴趣探索实现这一目标的最具成本效益的方法。 您能就必要的组件提供建议吗?
是否也有必要购买 EVM?
我想提一下,我不需要灯或色轮,因为我的唯一目的是投影激光。