This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:在没有 EVM 的情况下控制 DLP200以实现激光调制

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLP3010EVM-LC, DLPLCR4500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1285931/dlp2000-controling-the-dlp200-for-laser-modulation-without-the-evm

器件型号:DLP2000
主题中讨论的其他器件: DLP3010EVM-LCDLPLCR4500EVM

大家好!  

我是一名专业从事光调制系统的博士生。 我的目标是在使用 DLP2000芯片进行实验期间以640nm 的波长调制激光器。

我有兴趣探索实现这一目标的最具成本效益的方法。 您能就必要的组件提供建议吗?

是否也有必要购买 EVM?

我想提一下,我不需要灯或色轮,因为我的唯一目的是投影激光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    DLP 技术是一种芯片组解决方案、其中包含 DMD、控制器和电源管理 IC。 您需要使用所有这些组件以及固件进行操作。  EVM 提供了一种快速高效的方法来评估或运行此类实验。  另一个选择是使用控制器和支持组件设计您自己的驱动电子电路板。   

    我相信您的应用将需要在像素级控制光。  用于3D 扫描和机器视觉的 DLP 芯片组确实支持像素级控制。  

    可见光产品(420nm 至700nm)产品选择| TI.com

    DLP3010EVM-LC 或 DLPLCR4500EVM 将非常适合您的应用。

    DLP3010EVM-LC 评估板| TI.com

    DLPLCR4500EVM 评估板| TI.com

    您可以使用 EVM 光学引擎中的安装硬件将 DMD 安装到光学工作台上、或者用激光取代光学引擎中的 LED、然后使用引擎的光学元件。

     此致、

    维韦克