您好!
我测试了 VOFS、VBIAS 和 VRST。 分别是4.34V、4.34V、0.38V
有什么问题,但我不知道在哪里。 硬件是否损坏?
我尝试在 GUI 中更新固件。 GUI 版本为3.2.0.6。 我在 https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC 上下载了默认固件版本 、也从 https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/下载了版本。 他们都没有解决这个问题。
你有什么建议我们可以解决这个问题吗? 它昨天工作了,但过了一个晚上,它只是不再工作了。
作为信息、当我打开投影开关时、默认图像将很快被投影。 但是、在今天它还在工作之前、默认图像将一直投影在那里。
感谢您的支持!