请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2 主题中讨论的其他器件: DLPC3433
您好!
我正在使用从 DLPDLCR3010EVM-G2 (DLPC3433+DLP310)上卸下的 MCU 板连接 Qualcomm 移动芯片、但仅剩余 EVM。
但是、Qualcomm 的 MIPI DSI 驱动程序不包含 i2c 驱动程序、因此我想添加它。 但是、我不知道如何添加 Linux 设备驱动程序。
请指导我如何添加适用于 Linux 的 I2C 驱动程序。 或者您是否提供示例代码(.dtsi 和.c)?
谢谢。
是的。