This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:DLPLCR6500EVM

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5500, DLPLCR65EVM, DLP6500FYE, DLPC900, DLPLCR55EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1272049/dlp6500fye-dlplcr6500evm

器件型号:DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件: DLPC900DLPLCR55EVM、DLP5500、DLPLCR65EVM

您好!

我拥有一个 DLP6500FYE 器件、该器件已经运行了一段时间。 然而,它最近遇到了一些问题。 具体来说,我无法将内容上传到 DMD , DMD 表面上似乎有一条明显的线条图案。 在 GUI 的状态面板中、我看到标记了"controller/DMD 不兼容"选项。 我不确定这个问题是否是由柔性电缆或其他硬件组件的问题引起的、我不确定要采取的适当故障排除步骤。

另外、我仍然遇到一个问题、即无法将 DLP6500FYE 器件的工作模式从视频模式更改为任何其他模式。 每当我尝试切换到其他模式时、例如预存储图形模式、它都会始终自动恢复到视频模式。

我已经研究并审阅了与此问题相关的主题、例如 https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/643012/dlplcr6500evm-unable-to-switch-to-pattern-mode-error-invalid-controller-dmd 上的主题。 但是、我无法从提供的信息中确定解决该问题的最终解决方案或步骤。

非常感谢你指导我们在此时采取适当步骤解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好竹内,

    感谢您与我们联系。 一些建议:

    1. 我看到已检查"控制器/ DMD 不兼容"和" DMD 已停止"状态。 请与我们分享 UART 调试日志 。 这将帮助我们缩小该问题的原因。
    2. 您是否在安装了 Boothold 跳线的情况下尝试过重新编程闪存?
    3. "此外、我仍然遇到一个问题、即无法将 DLP6500FYE 器件的工作模式从视频模式更改为任何其他模式。 每当我尝试切换到其他模式时、例如预存储图形模式、它都会始终自动恢复到视频模式。"
       检查 DMD Compatible (控制器/兼容)"标志时是否会出现此行为? 或者、这是不是其他情况?

    谢谢!  

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已尝试使用 boothold 跳线、关闭器件、跳转 J11、然后尝试上传固件。 我可以成功上传固件(我已尝试使用从网站下载的固件)。 然后、在我断开跳线后、它开始像以前一样奇怪地工作。 请告诉我,如果我在过程中做了一些错误,所以我再试一次。我提到的视频模式的问题是与不兼容和错误有关。关于 UART 日志,你能解释一下我应该从哪里得到这个信息。 您是说我应该捕获 UART (Tx)或 STH 的信号吗?我真的很抱歉、但我是这类东西的新手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    竹内市

    "是的、我已尝试使用 boothold 跳线、关闭器件、跳转 J11、然后尝试上传固件。 我可以成功上传固件(我已尝试使用从网站下载的固件)。 然后在我断开跳线后、它开始像以前一样奇怪地工作。"
    这是正确的程序。 如果要获取正确的闪存映像(dlp6500_ _oob.img)上传成功,这应该不是问题。

    很抱歉、您不清楚 UART 调试日志。
    来自固件的调试消息可以通过 UART 输出连接器(单 DLPC900 EVM 上的 J6)路由。 您可以使用 Teraterm 等任何串行仿真器来捕获这些调试输出。  
    示例:

    连接设置:

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  
    我真的很抱歉我的答复迟到了。
    我需要购买一些用于 J6的转换器和 PmodUSBUART。  
    我尝试了一些命令、例如更新 LUT 和
    在 J11连接模式下上传固件
    像我们一直在做的那样上传固件
    和一些待机/复位操作。  
    我将上传结果、但我不知道  

    我不知道我应该如何(使用什么操作或命令)获取与您类似的日志。 那么、请告诉我应该怎么做?



    再次很抱歉迟到了,我有一些困难买了所有需要的连接器和东西  
    感谢您的配合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这正是所需的。

    如果您查看调试日志,会发现错误"DMD_Power ()处出现 DMD 通信错误"。  
    这表明 DMD 上电存在问题。 我建议验证 DMD 柔性电缆以及 DMD 电压(VBIAS、VRESET 和 VOFFSET)。 请查看 DLP6500 DMD 产品说明书中的电源要求。

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我不知道如何检查柔性电缆。 我尝试验证电缆上的某些引脚是否已连接。 但是、柔性电缆的引脚之间似乎没有特定的对应规则、因此无法检查所有引脚。

    我检查了 Vbias、Vreset 和 Voffset:

    1. Vbias 和 VSS 之间的电压差为11mV。
    2. VRESET 和 VSS 之间的电压差约为3.5mV。
    3. Voffset 和 VSS 之间的电压差读数为0 (这可能是问题所在)。


      基于这,你可以告诉我,你认为问题是什么,它是有关柔性电缆或...
      再次感谢您的配合并快速回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好竹内,

    您是否有另一个 DLP6500板? 为了确定导致问题的是哪个元件、您可以逐个更换柔性电缆和 DLP6500 DMD 板。

    您是否曾尝试使用该系统的另一个12V 电源? 您能否检查控制器是否正确生成了1.15、1.8和3.3V 电压?

    您有关 DMD 电压轨的实验表明、问题在于 DMD 的电源。 这三个电压轨似乎都不正确。
    您能否在 VBIAS、VOFFSET、VRESET 启动之前检查 VCC 是否稳定?

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、谢谢

    我检查了 VCC、它是稳定的(3.307V)、但 我没有另一个 DMD。 我应该在该步骤中执行什么操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了检查 DMD 侧的 VCC (A9、B3和其他一些、得到3.307V)之外、我还找到了柔性电缆的网络表、并尝试了几乎所有它们之间的连接(我不能全部说、因为太多了、我可能会漏掉其中的一部分)。 连接还可以、我认为柔性电缆没有损坏(只是我的印象)。 您能建议我应该怎么做吗? 还有哪些可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    竹内山市

    我正在帮助 Aishwarya 解决这个问题。  这确实表明 DMD 可能短路、因此 Aishwarya 询问您是否具有不同的 DMD 板。 此套件是在何时购买的?

    从您测量的结果来看、VCC 似乎表现良好。  当系统运行时(即使没有显示)、DMD 背面是否发烫?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们 在2020年9月购买了此设备。 不,它不会变得热,但也许有点热(但不可观)。



    谢谢你这么多,对不起有点晚回复,这是由于时间差。 再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    竹内山市

    感谢您确认 DMD 不会变热。  您所示状态下的这种行为通常表示 DMD 已在某种程度上损坏。  很抱歉给您带来不便。  DLP6500FYE 可单独购买。   

    FW 看起来是正确的。   

    从插座上移除 DMD 并为组件加电后、请检查跳线 J1引脚1处的电压。  该电压应为3.3V。 检查 DMD 板上 TP20、TP21和 TP33的电压。

    为电路板断电、仍移除 DMD 的情况下、将跳线放置在 J1上、然后为系统供电、并再次检查 TP20、TP21和 TP33、以查看它们是否发生了变化。  让我知道结果。   

    不要忘记断电并从 J1上移除跳线。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲齐克斯-桑   

    感谢您的帮助。

    我测量了它们、首先当我在 DMD 电路板上测量 J1 (我将 A5用作接地)时、 我再次得到3.307。   那么  
    TP20和 A5  2.977
    TP21 和 A5  0.004
    TP33 和 A5  0.011


    然后断电、并在 DMD 板的 J1引脚之间添加跳线  
     TP20和 A5  8.56
    TP21 和 A5  -10.05
    TP33 和 A5  16.50



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    竹内山、您好!

    感谢您进行这次测量。  好消息是 PMIC (电源管理集成电路)芯片看起来没有损坏、能够设置电压。

    不幸的是、这更指向可能已损坏的 DMD。

    我建议使用 DMD。  EVM 和 DMD 均已过任何保修期。  通常、替换 DMD 时所遇到的程序会恢复系统的操作、但这并不能保证。

    如果控制器 EVM 和 DMD EVM 恢复运行、我强烈建议在通电时安装控制器 EVM 和 EVM、避免其接触电路板。

    请告诉我、我们如何进一步帮助您。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  
    感谢您的回复

    DMD 是否可修复? 我们不能把设备送到公司,得到一些维修服务吗?

    再次感谢您的所有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    竹内山、您好!

    如果 DMD 确实损坏、则不可修复。  我希望我有更好的消息。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 抱歉、我还有一个问题、我们可以购买  DLPLCR55EVM 并将其用于 dlpc900zpc 吗?  
    DLP6500FYE 器件目前在我们大学与之签订合同的零售店尚未上市、因此我想知道是否可以购买和使用 DLPLCR55EVM?  



    非常抱歉所有问题和我提出的很多问题、  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    竹内山市

    答案很简单:是的。  单个 DLPC900 EVM 可以运行 DLPLCR55EVM。

    较长的答案是、您 需要 在控制器 EVM 上放置引导保持跳线并对 DLP5500固件进行编程、然后才能连接 DLPLCR55EVM、

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    竹内山

    如果您的当地供应商无法提供 DLP6500BYE DMD、则还可以选择直接从 TI.com 购买。

    https://www.ti.com/product/DLP6500FYE#order-quality TIstore 库存中当前有26款器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tekeuchi-San,

    如果您能够直接从 TI 购买产品、我同意我的同事的看法。  我认为、由于您只购买 DLP6500BYE DMD 而不是 DLPLCR65EVM、因此对器件的重新配置成本会更低并且更少。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritchey 和 Fizix:


    非常感谢您的帮助。  

    应该问问这所大学是否可以直接从 TI 购买。 当涉及到购买新器件时、似乎有一些与拥有合同等相关的过程和 TH。  


    再次感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    竹内山市

    我不知道 TI 方面有任何内容会阻止该大学直接从 TI 购买产品。  您需要咨询您的大学采购部门、了解他们是否愿意直接从 TI 购买产品。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好  

    最后、我们购买了 DLPLCR55EVM_DLP093_REV1。 正如您告诉我要使用 DLPCR55EVM 设置 DLPC900的情况、我们应首先更改固件。 因此、我已尝试在连接 jumper11时找到 DLP5500固件来上传它。 很遗憾、我直到现在才能找到 DLP5500和合适的软件 GUI。

    根据 DLPC900指南(https://www.ti.com/lit/ug/dlpu101c/dlpu101c.pdf?、ts = 1699246823775&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDLPLCR55EVM)、第15页

              "要运行 DLP5500 DMD (DLPLCR55EVM) GUI、需要5.2.x 版和6.2.0或更高版本的固件。"

    但我找不到这种版本、我能找到的都是5.1.x 和5.0版本以及固件6.1/6.0。 您能告诉我从哪里可以找到并下载这些版本吗?  

    感谢您目前的帮助和支持、  

    竹内市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takeuchi-sama

    我可以为您提供 mySecureSW 链接并访问固件 v6.2.0和 GUI v5.2.0。 我发送了一个朋友请求。 请接受。

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  

    我接受您的请求

    再次感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    竹内圣、

    我将关闭该 TT、因为您已获得 FW 和 GUI 的访问权限。

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  Aishwarya,  

    我也遇到了同样的麻烦。 请您为我提供 固件 v6.2.0和 GUI v5.2.0的访问权限吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    我也遇到了同样的麻烦。 请您为我提供 固件 v6.2.0和 GUI v5.2.0的访问权限吗? 非常感谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyuan:

    让我们在您创建的新 TT 下进行沟通。 接下来、我将再次关闭这个窗口。

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚