This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:原理图问题

Guru**** 1462010 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1296281/dlpnirnanoevm-schematic-issues

器件型号:DLPNIRNANOOEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC150

 您好、在原理图"2514151E_NIRSCANNANO_DLPC150_Board_ESD "J500"连接器的主要功能是什么、我没有找到此 J500连接器连接到电缆的位置、 而在 F.5项目的 manual:www.ti.com/.../dlpu030g.pdf 链接中,也没有说明此 J500连接器连接到电缆的位置?是否需要扩展功能?是否可以删除此 J500连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!  

    我们的团队将调查您的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    J500接头包含触发模式控制、用于触发 DLPC150以在图形序列中的图形之间切换。  如果您希望在应用程序中显示您自己的模式、而不是默认列和哈达玛模式序列。

    PCB 上有这个接头、但没有连接电缆、因为光谱分析的基本功能不需要连接电缆。

    是的、如果您不打算使用此连接器、您可以删除他的连接器、但请注意、连接到此接头的 DLPC150的 TRIG_IN_1引脚需要下拉

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢!