This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4420:与 DLPC4420相关的 FPGA 查询

Guru**** 1134490 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP660TE, DLP780TE, DLP470TE, DLPC4420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1296336/dlpc4420-fpga-inquiry-related-to-dlpc4420

器件型号:DLPC4420
主题中讨论的其他器件:DLP780TEDLP470TE、DLP660TE
您好!
控制 DLPC 的 FPGA 是否应仅使用 TI 专用 FPGA?
很难获得 TI 专用的 FPGA。
我们将使用相同的5AGXBA3D4F31C5G 产品。
下载或操作 FPGA 文件(.rpd)时是否存在任何问题?
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,朴智友,

    FPGA 和 DLP 控制器(ASIC) 彼此独立、但使用 ASIC 作为控制器。 FPGA 专用于拆分传入的数据。

    将 FPGA 文件(.rpd)下载到 5AGXBA3D4F31C5G FPGA 应该没有问题。 请注意、此 FPGA 仅支持 DLP660TE DMD。 我们强烈建议您使用 5AGXBA5D4F31C5G 、因为这可以完全支持 DLP470TE、DLP780TE 和 DLP660TE。 这将是 DLPC4420评估板上使用的 FPGA、即将成为可订购器件。

    此致!

    亚伦