主题中讨论的其他器件: DLP4710LC
您好!
我正在使用 Wintech 提供的名为 PRO4710LC-405-92的 DLP 投影仪。 它使用 DLP4710EVM-LC、起初我设法通过 DLP LightCrafter Display v7.4 - 4710EVM GUI 投射一个紫外光(我似乎也总是收到以下错误消息):
那时我可以运行启动界面图案、甚至可以显示外部视频、但当我尝试投影其他颜色(我只设法显示紫色光)时、投影仪就完全停止显示任何种类的输出。
据我所知、我唯一更改的是固件版本、我尝试过7.0.1、8.0、8.1.0和8.0.1版、但无论如何、我都无法让投影仪显示任何内容。
在为投影仪供电时、以下引脚点亮、包括我搜索到的引脚 D36、这显然表明投影仪已连接到 PCB:
我还切换到了 DLP EVM GUI 3.2.0.6、因为我似乎在此界面中获取更多数据:
我不知道投影仪本身是否有什么问题、是否是导致该问题的固件版本、或者如果我有其他事情做的不对、但我要感谢任何可能有助于澄清这一问题的建议。