主题中讨论的其他器件:DLPLCR65NEVM、、 DLPC410
对于需要最低30Hz、理想情况下高达1kHz 帧速率的应用、我们将 DLPLCRC410EVM 与 DLPLCR65NEVM 配合使用。 它不需要许多图像-只有少数图像-但确实需要以指定的速度循环显示这些图像。 安装以及测试和整理数据表后、我们发现 DLP Discovery 4100 GUI 仅支持7-10Hz 的频率。 在阅读论坛时、很多人都提出了类似的问题和问题、但对于使用 Discovery 4100开发平台可通过 ActiveX 或 DLL 直接控制(与 GUI 相反)获得的帧速率、我没有找到任何明确的答案。 我也找不到有关如何设置软件平台以便实际使用 ActiveX/DLL API 的任何文档。 我本已阅读了 API 程序员指南、但 没有设置说明。 使用 ActiveX 或 DLL 的可行帧速率是什么?
许多论坛上相关问题的回答都表示、FPGA 需要重新编程存储块以完成 类似的任务、但 在我看来、这些帖子的要求更高。 我假设这参考的是 Discovery 4100 APPSFPGA? Discovery 4100用户指南说明 APPSFPGA 已连接至内存、情况不是这样吗? 假设我们添加了存储器模块和控制器、是否可以通过 Discovery 4100软件命令与该控制器交互、或者我们是否还必须开发新的 DLL 函数与其交互?
如果 情况并非如此、我们唯一可以选择的是开发自己的 FPGA 固件、我需要获取参考的 Xilinx DLC9G 编程电缆还是可以通过 USB 对其进行编程? 我看到要对在 启动时加载 FPGA 的 PROM 进行 编程、需要使用 Xilinx 编程器、但 API 指南中有命令{short DownloadAPPS_FPGACode (LPCTSTR 文件名)}、该命令被描述为使用新程序加载 FPGA。 我假设这意味着可以通过 USB 对 FPGA 进行编程、但考虑到我最初对数据表中宣传的帧速率存在误解、我想确保我清楚我们需要做什么才能实现我们的设计。
谢谢!