This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3439:是否可以获得 DLPDLCR4710EVM 的固件?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439, MSP430F2274, DLPDLCR4710EVM-G2, DLP4710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1301094/dlpc3439-shall-i-get-the-firmware-for-dlpdlcr4710evm

器件型号:DLPC3439
主题中讨论的其他器件: MSP430F2274DLPDLCR4710EVM-G2DLP4710

您好!

我有一个 DLPDLCR4710EVM、但我很早就购买过它。 因此、我找不到原始的 DLPC3439 FW 和  DLPDLCR4710EVM MSP430F2274软件。 在搜索  DLPDLCR4710EVM 页面后、我发现相关内容已被 DLPDLCR4710EVM-G2取代。

您可以给我发送适用于 第一代 DLPDLCR4710EVM 的 DLP3439 FW 和 MSP430F2274软件吗? 我的电子邮件地址是 koakuma0530@gmail.com。 谢谢:)

此致、

埃文杰琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evangeline:

    DLP4710-G2 EVM 页面应该是正确的页面。   但是、您还可以使用我们的 TI DLP Pico 固件选择器工具 以查找固件的最新版本。 假设它尚未被擦除、您应该不需要更改 MSP430软件。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    针对此工具  TI DLP Pico 固件选择器工具 ,只有适用于 DLP4710-G2的固件,但不适用于第一代 DLP4710。 遗憾的是、 在开发期间、所有固件和软件都已修改。 这就是我需要原始固件和软件的原因。 请提供。 谢谢。

    此致、

    埃文杰琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evangeline:

    感谢您的澄清。 很抱歉、原始 DLP4710EVM 现已停产、不再提供产品支持。 我们不再提供该版本的固件。

    此致!

    马克西姆